Diodes Menu Close

Diodes公司推出 IoT 应用专属的脱机降压转换器

 

Diodes Incorporated 最新推出 AL17050,此款通用脱机降压转换器是为低功耗物联网 (IoT) 应用所设计。本产品搭载宽广的 AC 输入电压范围及全方位整合式 MOSFET 设计,藉此提供精巧、高效率的解决方案,可为需要严格遵循待机功率限制的低功耗应用产生恒定电压。

AL17050 适用于 85VAC 至 265VAC 的 AC 输入电压范围,无论身处任何地区,皆能安心使用此产品。其使用的内部 MOSFET 不但可承受高达 500V 的电压,亦大幅改良低功耗应用,因此该装置仅会损耗 100μA 的静态电流。此外,这款装置还结合低负载自动调整技术,尽显出色的整体效率。

透过非隔离式设计,开发 IoT 应用的制造商能有效节省 BoM 成本,符合智能家电、智能传感器与联网照明等产品应用的需求。不仅如此,在高达 60mA 的电流下,AL17050 可以提供 3.3V/5V 的恒定电压,且损耗极低,特别适合 Bluetooth® LE 或 Zigbee™ 等整合 IoT 连接功能的微控制器。

随着 AL17050 的推出,制造商可以致力开发由高电压 AC 电源直接供电的 IoT 应用,并打造出优异的电源效率。在未来几年内,IoT 中的装置数量预计会提升至数十亿,因此「节能省电」成为目前主要的设计考虑。

AL17050 不仅拥有杰出调节技术与高功率效率,甚至整合完美的防护功能,防止发生过温、过载、输出短路和开回路等情形。本装置采用 SOT25 封装,而且在降压转换器配置中仅需搭配极少的额外组件,相当适合空间受限的小型产品。

 

Bluetooth 为 Bluetooth SIG 的注册商标。

Zigbee 为 Zigbee Alliance 的商标。

 

关于 Diodes Incorporated

Diodes公司(纳斯达克股票代码:DIOD)是一家标准普尔小盘600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和罗素3000(Russell 3000)指数公司,该公司是一家为广泛的分离、逻辑、模拟和混合讯号半导体市场提供高质量专用标准产品之全球领先制造商和供货商。Diodes服务于消费性电子、计算、通讯、工业和汽车市场。公司产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特定功能数组、单闸极逻辑、放大器和比较器、霍尔效应和温度传感器、电源管理器件——包括LED驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC切换式和线性稳压器,以及电压基准和特殊功能器件,如USB电源开关、负载开关、电压监控器和马达控制器。Diodes 亦提供频率、连接、切换以及针对高速讯号的讯号完整性解决方案。Diodes的公司总部和美洲销售办事处位于得克萨斯州普莱诺市和加利福尼亚州米尔皮塔斯市。设计、市场和工程中心位于普莱诺、米尔皮塔斯、台湾台北、桃园、竹北、英国曼彻斯特和德国诺伊豪斯。Diodes晶圆制造厂位于曼彻斯特,其在中国上海还有另外一个厂。Diodes在中国上海、济南、成都和扬州以及香港、诺伊豪斯和台北还有多家封测厂。公司其他工程、销售、仓库和物流办事处位于台北、香港、曼彻斯特、上海、中国深圳、韩国城南市和德国慕尼黑,此外,其在世界各地还设有多家支持办事处。

Related Files