Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出 PI7C9X762Q,這是一款符合汽車標準*的高效能 I2C/SPI 匯流排至雙通道 UART 橋接器。該元件在運作狀態和睡眠模式下的功耗較低,非常適合電動車(EV)設計。主要應用領域包括智慧座艙、中央控制器、I/O 模組控制器、進階駕駛輔助系統 (ADAS)、遠端資訊處理和區域閘道器。
PI7C9X762Q提供完整的雙向協定轉換,支援高達 33Mbps 的 SPI 時鐘速度。UART 包括 64 位元組的 TX/RX FIFO,具有可編程觸發電平,支持可編程字符格式,包括5位、6位、7位或8位字符;偶數、奇數或無奇偶;和 1、1.5 或 2 個停止位。此元件的內部暫存器集向下相容於市面上的同等 UART,可簡化軟體開發和轉移。
UART 橋接器採用非常小巧的 32 觸點 TQFN 封裝,尺寸為 5mm x 5mm,整合多達八個可編程和通用 I/O(GPIO)引腳,提供靈活的設計選項。該元件還提供高級功能,包括自動硬件和軟件流控制,提供穩定、安全且經濟高效的解決方案,實現穩健互連。其他功能還包括支援小數波特率,軟體復位功能允許 UART 隨時復位,不受硬體復位訊號影響。
另提供標準合規版本PI7C9X762,適用於工業和商業應用。
如需更多資訊,請造訪 Diodes 公司網站: https://www.diodes.com/products/connectivity/interface/uart
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Vice President, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003