Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)宣布推出符合車用規範*的全新矩陣式LED驅動器AL5958Q,具備48通道恆定電流源,支援最多32組掃描。該元件為車用動態照明帶來變革,提升全新汽車平台的安全、個人化與美學。
AL5958Q 特別適用於窄像素的mini-LED與micro-LED顯示器,這類應用需搭配多組 RGB LED,用來實現顯示資料與資訊的動畫式動態照明。產品應用包括中央資訊顯示、儀表板顯示、抬頭顯示、格柵與標誌燈、車身 LED 面板、車內照明與尾燈等。
AL5958Q內建智慧型矩陣式顯示指令功能,可大幅降低本地微控制器的處理負擔。這些功能包含:自動插入黑框以減少掃描切換造成的模糊、減少前後掃描線的殘影以消除寄生電容引發的“鬼影現象”以及抑制短路LED所造成的“毛毛蟲現象”。此外,還具備開路 LED 故障線偵測和交錯電流輸出延遲以大幅降低湧浪電流、灰階增強(也稱為低亮度均勻性補償)、灰階時鐘(GCK)監控計時器,以及省電睡眠模式功能。
AL5958Q的差異化能力著重體現在內建的16組N-MOSFET開關和掃描控制功能,支援靜態與動態系統,掃描範圍從0到32組,掃描順序彈性,可實現動畫式照明顯示。針對大型應用,多個AL5958Q可組成無限制菊花鏈,從而支援建構大規模複雜RGB顯示,同時實現區域調光。
AL5958Q支援16位元解析度調光,搭配RGB支援,可提供高精度亮度控制與色彩混合。每個顏色群的電流輸出可透過三個外部電流感測電阻設定,或透過三組6位元全域電流控制暫存器進行程式化設定。此外,獨特的多工脈衝密度調變(M-PDM)技術可在不提高灰階時鐘(GCK)頻率的情況下,提升動態掃描系統的刷新率,從而有效減少由高時鐘頻率導致EMI干擾。
AL5958Q整合全面的高級診斷功能與保護機制,提供必要的監控能力,包括:用於標記LED 開路/短路的錯誤標誌暫存器(讀出每個使用開路/短路偵測的通道)、過低電壓鎖定(UVLO)保護,以及監控計時器。
AL5958Q的操作溫度範圍為-40°C至+125°C,採用可濕潤W-QFN9090-76/SWP(Type A1)封裝,符合車用市場需求。
另提供標準版本AL5958,適用於工業與商業應用。
如需更多資訊,請造訪 Diodes Incorporated 官方網站:https://www.diodes.com/products/power-management/led-drivers/linear-led-drivers/
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
* 符合汽车规格 - 符合 AEC标准,在 IATF 16949 认证的厂房中制造,并支持 PPAP 文件。
所有其他商标均为其各自拥有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有权利。
公司联络请洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003