Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的精密運算放大器具有超低輸入補償電壓和低雜訊

Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出一款精密運算放大器。AS2333 使用截波穩定達到 8µV (典型值) 超低輸入補償電壓,以及隨著時間和溫度變化接近零偏差 (典型值為 0.02µV/°C)。截波穩定功能也解決低頻 1/f 雜訊和補償電壓交越失真的問題。AS2333 的一般產品應用包含換能器、醫療設備、化學探測器、手持測試儀器。

AS2333 具有典型的 120dB 共模拒斥比以及典型的 130dB 開路環增益,適用於測量壓力、聲音、光、溫度、電壓和電流等參數的小訊號感測器。由於許多產品應用的輸出訊號非常低,因此需要具有低偏差和低雜訊的精密放大功能。

高精度、雙通道放大器也具有共模範圍超出電源 100mV 及輸出振幅在電軌 50mV 內的高阻抗輸入。電池供電的產品應用功能包括 12μA 的一般靜態電流和低至 1.8V (±0.9V) 的電源。

AS2333 採用 SO-8 和 MSOP-8 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files