Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出符合汽車規格、可提供亮度和色彩獨立控制的三通道線性 LED 驅動器

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款符合汽車規格* 的新型線性 LED 驅動器,讓使用者能獨立控制三個通道的亮度和色彩。

以人為本的汽車設計加大了多通道 LED 驅動器的需求,這些驅動器能使車內乘客輕鬆改變車內照明色彩來適應不同的心情。這些驅動器能針對不同路況,同時啟用動態方向燈和車頭格柵燈,能有效提高安全等級。AL1783Q 驅動器可透過外部 REF 接腳進行 LED 電流設定,每個通道可獨立調光控制,以及具備可執行 LED 調光的脈寬調變 (PWM)。本產品是電動汽車 (EV) 和內燃機(ICE) 汽車的多種內外部照明應用的理想選擇。

汽車產業正趨向使用更高電壓的電壓軌為車輛子系統供電,電池電壓也從 12V 和 24V 提升到 48V。為了應對這種發展,AL1783Q 設計為可在 55V 電壓軌下運作,因此本產品比其他通常只能在最高 40V 電壓下運作的 LED 驅動器更具優勢。此功能也使 AL1783Q 產品可支援不斷提升的 LED 鏈電壓。

此驅動器的另一個優點是每個通道可多提供高達 66% 的電流 (與標準 150mA 相比可達到 250mA),從而具有更大的靈活性,可在更廣泛的照明應用中支援更大的 LED 電流範圍。為達到更高的靈活性,三個通道中每個通道的電流都可以使用單獨的電阻進行設定。

在設計線性 LED 驅動器時,耐熱性是一個重要的考量因素。因此,AL1783Q 產品採用高熱效率的 TSSOP-16EP 封裝,該封裝具備外露散熱焊盤,具有出色的散熱效果。為提高系統層級的可靠性,AL1783Q 具備包括欠壓鎖定 (UVLO) 和過電壓保護 (OVP) 等多種故障偵測功能,以及偵測 LED 開路和短路狀況的能力。

AL1783Q 產品符合汽車規格* ,符合 AEC-Q100 標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。AL1783Q 採用節省空間的 TSSOP-16EP (5.1mm x 6.6mm) 封裝,以 2,500 件為單位供應。

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files