Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的車規級重定時器可滿足汽車高速 USB 和 DisplayPort 連接的嚴格要求

Diodes 公司(Nasdaq DIOD)宣布推出符合汽車標準* PI2DPT1021Q,這是一款全新的位元級重定時器,設計用於滿足汽車市場的嚴格要求。該元件支援 USB Type-C® 應用的 DisplayPort™ (DP) 1.4 USB 3.2 標準,例如資訊娛樂和儀表盤、後座娛樂、智慧座艙和主動式電纜

PI2DPT1021Q 是一款 10Gbps 重定時器,能夠處理現代車載系統所需的高速數據傳輸。元件的一個關鍵優勢是能夠保持高速訊號完整性透過提供接收器自適應均衡補償 5GHz 高達 -23dB 的通道損耗PI2DPT1021Q 還具有抖動清理功能和自適應連續時間線性均衡器(CTLE),以及可選擇調整抽頭(Tap)發射器。

PI2DPT1021Q  提供靈活的 44 通道操作,支援整合 USB/DP 交叉開關的系統單晶片(SOC)裝置。該元件的配置透過 I²C 介面進行編程,允許選擇不同模式:四通道 DP 1.4 HBR3)、雙通道 DP 1.4 HBR3) 和單通道 USB 3.2 Gen2,以及單通道或雙通道 USB 3.2 Gen2

PI2DPT1021Q  採用雙向設計,為信號流選擇提供靈活性,這對於有源電纜應用特別有用。該元件從訊號輸入到輸出的延遲極低(<1ns),確保不同 USB DP 裝置之間良好的互通性。

電源管理是一項關鍵功能,USB DP 均具有自動省電模式。PI2DPT1021Q  符合主動模式(U0)和省電模式 (U1U2U3) 的 USB 電源管理狀態。DisplayPort該元件通過內置 AUX 監聽器保持 D3 省電模式。該元件由單 1.8V 電源供電。

PI2DPT1021Q 採用非常小 X1-QFN2845-322.85mm x 4.5mm0.4mm 間距)封裝,  優化了 PCB 面積,適合緊湊設計。元件可在 -40°C +105°C 的寬廣溫度範圍內運作。

另提供標準合規版本 PI2DPT1021,適用於工業和商業應用。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (NasdaqDIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 1 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Vice President, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files