Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD)推出符合汽車標準*的 80V 理想二極體控制器 AP74502Q 和 AP74502HQ,提供強大且可靠的反向連接保護和電壓瞬變保護。典型產品應用包括先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車身控制模組、資訊娛樂系統、外部照明和 USB 充電埠。
這兩款理想二極體控制器實現高效且快速反極性保護電路所需的所有功能,也具有負載斷開功能,能夠應付過電壓和欠情況壓。憑藉 80V 電壓能力,這兩款元件適用於所有 12V 和 24V 電池,包括混合動力汽車和電池電動車 (EV) 的電池,以及新興的 48V 系統。
向 48V 系統轉移可為電動車創新奠定基礎,實現電動渦輪增壓和改善再生煞車等功能。更高的電壓也有助於先進資訊娛樂系統和電動輔助元件,還可以促成區域架構,使得配電更高效並減少佈線需求。48V 系統的過電壓應力條件更嚴格,而這兩款元件的±80V 額定值就與此密切相關。
與具有反向電流阻隔功能的理想二極體不同,這兩款元件適用於能量可能返回輸入電源的產品應用。不過,這兩款元件也可配置為突波抑制器,在出現不受抑制的負載突降瞬變情況下,保護過電壓電源和下游負載。
AP74502Q 和 AP74502HQ 控制器也支援低至 3.2V 的輸入電壓,即使在嚴重冷啟動條件下(會導致電池電壓大幅降低),也能確保正常可靠運作。兩款元件的峰值閘極關斷汲極電流均為 2.3A,可在必需時 (例如出現過電壓或欠壓情況) 快速關斷外部 N 通道 MOSFET。
啟用電荷泵時,操作靜態電流 (IQ) 為 62µA,而停用模式下則為 1µA。這能大幅降低系統的整體功耗,並將電池消耗降至絕對最低值。
AP74502Q 的峰值閘極源極電流典型值為 60μA,可透過內建湧浪電流控制,實現順暢啟動,這有利於必須限制初始電流突波的產品應用。相比之下,AP74502HQ 擁有更高的 11mA 峰值閘極源極電流,與 Diodes 早期理想二極體控制器產品類似。這種更強大的閘極驅動器可讓外部 MOSFET 在 1µs (典型值) 以內更快導通。
AP74502Q 和 AP74502HQ 採用業界標準的 SOT28 封裝,操作溫度範圍為 -40°C 至 +125°C。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 1 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003